This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG5170D-Q1:请查看原理图

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TMAG5170D-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1518745/tmag5170d-q1-please-review-the-schematic

器件型号:TMAG5170D-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户使用 TMAG5170D-Q1制作了原理图。 您能查看一下它并检查一些问题吗?

1.请检查是否有任何问题需要修复,以获得更好的性能。


2.您可以检查上拉电阻器的值吗? (R16和 R14)数据表建议使用10k Ω。

如果我使用4.7k Ω 会发生什么情况?

请检查这些问题。 谢谢。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    我们的团队今天就在外面。  我们应该能够看看你的问题,当我们回到办公室从明天开始.

    此致、

    Mekre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mekre:

    是的,我发现星期一是纪念日。 如果没有更新、请告诉我。

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    追逐、

    感谢您的联系。  整体看起来不错。  我看到 SDI、SDO 和 CLK 引脚是共享的、但它们具有单独的 CS 控制、因此这应该起作用。  端接电阻器取决于输入网络的其余部分以获得出色的信号质量、但我预计这些值会起作用。  如果需要进行调整、应该可以 在实验中调整这些值以获得所需的行为。

    4.7k Ω 上拉电阻应该可以正常工作。  最终结果是、当器件从低输出释放时、与10k Ω 相比、上升时间将更短、并且当输出被驱动为低电平时会有大约1.06mA 灌电流。  这些引脚的最大灌电流为2mA、因此它仍在传感器的功能规格范围内。

    谢谢、

    Scott