This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432BOOST:使用 LSDK 5.5.3的距离-方位角(热图) TLV 查询

Guru**** 2439560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1518135/iwrl6432boost-query-with-range-azimuth-heatmap-tlv-for-lsdk-5-5-3

器件型号:IWRL6432BOOST

工具/软件:

您好、
对于 mmwave_sdk 、我们有类似这样的距离方位角热图 tlv

类型标识符

键入值 长度中 数据值
4. MMWDEMO_OUTPUT_MSG_AZIMUT_STATIC_HEAT_MAP (距离 FFT 大小) x ("方位角"虚拟天线数) x (4字节) 计算静态方位角热图(无移动物体信号)的样片。 这是一个距离方向上的2D FFT 数组(x[numRangeBins][numVirtualAntAzim])、位于多普勒指数0处。

天线数据是复数符号、虚数的第一个和实数第二个按以下顺序排列:

Imag(ANT 0, range 0), real(ANT 0, range 0),…, Imag(ANT N-1 , range 0), real(ANT N-1 , 范围0)
…μ s
Imag(ANT 0, RANGE R-1 ), REAL (ANT 0, RANGE R-1 ),…, Imag(ANT N-1 , RANGE R-1 ), REAL (ANT N-1 , 范围 R-1)



但对于 LSDK、我们有  
矩阵排列为 X[rangeInd*azimutFftSize + azimutHind]、rangeInd = 0、numRangeBins - 1、azimutInd = 0、azimutFftSize–1"

因此、我们直接得到每个区间(每距离/每角度)的幅度、无需进行任何后处理
如果需要绘图、我可以直接执行此操作(下面的 Psedo 代码)

`d您从 TLV 二进制文件中读取 Δ T ata`
Heatmap = re整 形(data、[numAzimuthBins、numRangeBins])';
热图= fliplr (热图);%可选:翻转角度方向
图(热图);

-我的理解是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你能不能让我看看?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我不熟悉 fliplr ()函数,但是的,你应该能够直接绘制数据。  

    此致、

    Nate