This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:适用于 AWR2944的 MX25V1635FZNQ

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1518882/awr2944-mx25v1635fznq-for-awr2944

器件型号:AWR2944
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具/软件:

团队、
我的客户希望 在自己的电路板上使用 MX25V1635FZNQ。 应用手册 告知我们确认 MX25V1635FZNQ 适用于 AWR2944 并 使用"需要由供应商设置 QE 位或进行测试 在 sbl_uart_uniflash (闪存写入器)中手动操作 "。  
只想了解 SDK 中的哪个源代码/如何修改 以更详细地设置 QE 位。  
感谢你的帮助。
此致、
Nonaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nona、

    有关如何在 AWR2944上使用定制闪存器件的更多详细信息、请参阅以下用户指南:

    mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_01/mcu_plus_sdk_awr294x_10_01_00_03/docs/api_guide_aw94x/CUSTOM_FLASH_SUPPORT_GUIDE.html

    此致、

    Shruti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、 Shruti。