This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWAVE-3P-SEARCH:传感器

Guru**** 2437870 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1516959/mmwave-3p-search-sensor

器件型号:MMWAVE-3P-SEARCH
主题:IWRL6432中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的  

您是否有任何解决方案 ,可以测量5厘米和150厘米之间的距离与精度,在最坏的情况下必须是+/- 5毫米...

如果它更低,更好。 了解他们提供哪些解决方案、成本如何、它们有多笨重、以及他们是否在 PC 上具有带软件的评估板来快速测试这些传感器、这会很有趣。

La Nostra applicazione,è ó n una applicazione laser e la Luce riflessa non dovrebbe creare probleed mi a questa tipologia di sensori。

我们的应用是激光应用,反射光不会导致此类传感器出现问题。 
此致
Valentina Fardani
采购经理
Mectronic Medicale Srl
purchase@mecmedix.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Valentina、  

    我们将审核您的问题并返回给您。 请给我们一两天的时间来回复。

    谢谢、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Valentina:

    您可以查看我们在 IWRL6432上的液位感应演示、该演示可在您指定的范围内提供+/-5mm 的精度。

    您可以通过雷达工具箱中的以下链接查看该演示

    radar_toolbox_3_10_00_05\source\ti\examples\Industrial_and_toolbox\high_accurity_low_power_sensors Personal_Electronics Level_Sensing

    此致