This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:检测处理链 DPU 模块配置

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST, AWR1642, AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1518639/awr1843boost-detection-processing-chain-dpu-module-configuration

器件型号:AWR1843BOOST
主题中讨论的其他器件: AWR1642AWR1843

工具/软件:

大家好、我正在进行 AWR1843BOOST 的开箱即用演示、并想将 DPU 的使用从使用 HWA 切换到使用 DSP。 从1843的系统设置来看、我认为这是可能的。 是否有任何可以进行此类修改的快速说明? 还是有一个采用 DSP 作为 DPU 平台的演示项目?

好极了

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    使用 DSP 实现中距离雷达演示处理链。 如果您正在寻找使用 DSP 而不是 HWA 的 OOB 演示、您可以参考 AWR1642 SDK 演示并相应地修改 AWR1843 SDK 演示。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,但我检查 MRR 演示,我相信它采用的是用于 DPC 的 HWA。 实际上、我认为1843的所有演示都使用 HWA。 我将演示1642 OOB。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    以下是 MRR 演示用户指南中的说明、其中提供了使用 DSP 的处理链的简要流程-

    您也可以检查 MRR 演示的源代码以验证它是否使用 DSP 进行信号处理。 例如、您可以检查 dss_data_path.c 文件中存在的 MmwDemo_interChirpProcessing 函数、该函数在 DSP 上进行范围处理。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奇怪的是、我的文档显示这个演示使用了 HWA。 我的代码也显示它使用 HWA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您正在了解 MRR 波束控制应用。 查看中距离雷达- 中距离雷达用户指南的用户指南和源代码

    此致、

    Samhitha