This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:使用共享电路板上的 AWRL6432和摄像头模块时的上电电压不稳定性–可能存在浪涌电流问题?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1517471/awrl6432-power-on-voltage-instability-with-awrl6432-and-camera-module-on-shared-board-possible-inrush-current-issue

器件型号:AWRL6432

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我们目前正在开发一个嵌入式系统、在同一电路板上集成了 TI AWRL6432毫米波雷达传感器和摄像头模块。

这两个传感器均通过共享配电电路连接到电路板、该电路利用分压器或稳压器为每个器件提供所需的电压。

但是、在初始上电阶段、我们会间歇性地遇到一个问题:电压分布不稳定、有时会导致系统故障或意外关断。

我们尚未能够明确找出问题的根源、但我们正在考虑雷达或摄像头在启动过程中可能会消耗大量浪涌电流、从而可能导致瞬态电压骤降或过冲。

我们想问:

  1. 根据您的经验或应用手册、AWRL6432是否经常在上电期间表现出会干扰共享电源系统的显著浪涌电流行为?

  2. 在使用 AWRL6432设计共享电源轨时、是否有任何关于电源时序、电容器大小调整或电流限制策略的具体建议或最佳实践?

  3. 您能否提供任何设计指南或参考(例如布局注意事项、应用手册)来帮助诊断和缓解此类问题?

任何基于现场经验或以前支持案例的见解或建议都将受到高度赞赏。

提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    感谢您在 E2E 上发布您的问题。 请允许我们在一个工作日进行回复。

    此致、
    Deexith。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minji:

    是否可以共享电路板的电源拓扑、汲取电流的相应模块的典型和峰值电流要求。

    谢谢、
    昆丹