This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1843BOOST:如何物理访问 IWR1843BOOST 的 UART RX/PIN 连接器

Guru**** 2439560 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1843BOOST, MMWAVEICBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1516784/iwr1843boost-how-do-i-physically-access-uart-rx-pin-connector-of-iwr1843boost

器件型号:IWR1843BOOST
主题中讨论的其他器件: MMWAVEICBOOST

工具/软件:

您好、  

如何物理访问 IWR1843BOOST 板上的 UART RX/TX 引脚?

我已查看 IWR1843BOOST 用户指南、该指南显示在中 电路板上的 J1连接器 提供对这些 UART 信号的访问。

我有几个问题:

  1. 我是否可以使用 Samtec 电缆直接连接到 J1上的这些引脚? 如果是、您能否为电缆建议合适的部件或提供链接?

  2. 是否需要任何特定开关或 SOP 设置 MMWAVEICBOOST 或 MMWAVEICBOOST 电路板上、以便通过 J1启用 UART 访问?

  3. 当我通过 J1访问数据时、USB 连接会发生什么情况。 我可以删除连接吗?  

  4. 我是否需要为此要求提供 mmWaveICBOOST?
  5. 如果您有类似的连接图、请与我们分享。  

谢谢

此致

Gayatri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gayatri:

    请允许我们24小时回复。

    此致

    Ankit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gayatri:

    IWR1843BOOST EVM 上有两个可以物理访问 UART (RS232)的位置:60引脚高密度连接器 J1和 Booster Pack 连接器 J6、但您需要安装几个0 Ω 电阻器才能进行连接。

    要从 J1访问 RS232、您需要组装 R33和 R21。

    要从 J6访问 RS232、您需要组装 R169和 R166。

    如果您计划从外部访问 RS232、而不是通过 USB (XDS110)访问、最好通过以下方式移除 XDS 连接:

    移除 R128和 R129。

    如果您希望重新建立 USB 连接、可以将这些更改恢复为初始状态。

    考虑到示波器、我认为通过 J6访问会更容易、因为可以使用跳线来访问、而不是使用高密度 Samtec 电缆、这种电缆的成本也很高。

    如果您需要进一步的帮助、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    感谢您的答复。  

    1. R169和 R166需要哪些值?

    2.如何 "移除 R128和 R129。" 很小的元件

    3.是否可以使用 MMWAVEICBOOST 来访问 RX/TX 引脚、而无需取消组装任何连接。 什么是正确的过程来做到这一点。  

    谢谢  

    此致

    Gayatri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gayatri:

    参考您的问题:

    1.R169 和 R166为0欧姆。  取消安装后、您可以重新使用 R128和 R129。

    2.这是一个非常简单的焊接作业。

    R128和 R129位于 U6附近的标记位置。 U6是 XDS110 MCU。 移除 R128和 R129会断开 RS232信号进入 XDS MCU 的连接。 您可以对 位于以下标记位置的 R169和 R166重新使用这些0 Ω 电阻器:

     MMWAVEICBOOST 还需要安装 R169和 R166、因为您将使用 BoosterPack 连接器连接 MMWAVEICBOOST、这再次需要安装 R169和 R166。

    谢谢。此致、

    Swarnendu