This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:如何通过 UART 从深度睡眠唤醒

Guru**** 2438010 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6432BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1517322/awrl6432-how-to-wakeup-from-deep-sleep-via-uart

器件型号:AWRL6432

工具/软件:

您好、

尽管我 按如下所述修改了 motion_and_presence_detection 软件(mmwave_l_sdk_05_04_00_01)的 syscfg 设置、但无法通过 UART 唤醒器件。

是否需要进行任何其他更改才能通过 UART 从深度睡眠状态唤醒? 或者是否存在任何限制、例如此功能不支持 UART B?

UART 设置如下。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以参阅"C:\ti\mmwave_L_SDK_05_05_03_00\examples\drivers\power"中的示例、了解如何集成电源模式和唤醒。

    此致、

    Ajay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。

    我有 2个问题。

    1. 我在 EVM 上运行电源示例。  使用 SYNCIN 唤醒可以正常工作、但使用 UART 无法正常工作。

       是否有任何可能的因素?

    2.下面是电源示例中 power_modes.c 的源代码。

       power_enablePolicy();
      xSemaphoreTake (gPowerSem、SLEEP_TIME_TICKS);

    Power_enablePolicy 函数只需设置"Power_module.enablePolicy = true"。 了解这一单独会导致器件进入 LPDS 状态是否正确? 此外、SLEEP_TICKS 是 LPDS 状态的持续时间吗?

    此致、

    滋贺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shige、

    将于周一在美国度假。 我们将只能在星期二回来。 感谢您的理解。

    此致、

    Ajay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shige、

    UART 唤醒仅通过 UARTA 上的唤醒来触发。 如果您使用的是 EVM (AWRL6432BOOST)、因为 UARTA 要么始终连接到 XDS110、要么可以连接到我们的 EVM、因此我们只能配置 UARTB。 如果您有自己的定制板、则您将能够释放 UARTA 以允许其触发 UART 唤醒。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢、

    Kristien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。

    我想我将准备自己的定制电路板来检查 UART 唤醒。  

    此致、

    滋贺