This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6844EVM:CCS 20.1 CAN't 连接到 AWRL6844 EVM

Guru**** 2438010 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1516675/awrl6844evm-ccs-20-1-can-t-connect-to-awrl6844-evm

器件型号:AWRL6844EVM

工具/软件:

尊敬的专家:

客户正在使用 CCS 2011、XDS 无法连接到 EVM 板。
我认为这可能是由于 CCS 存在问题所致。 客户的计算机未连接到互联网、这意味着无法进行在线更新。
我的问题是:
导致此问题的原因是什么?如何解决?

谢谢您、

Rick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick:

    我假设当按下 ccxml 文件中的"Test Connection"按钮时会发生这种情况。 所有输出吗? 我期望至少有一些额外的输出。 此外、使用了什么 XDS 连接和 EVM 板?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、正在使用什么 XDS 连接和 EVM 板?

    抱歉、我可以在您的标题中看到正在使用 AWLR6844 EVM。 我假设还使用了板载 XDS110?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    没错、按下"Test Connection"(测试连接)时会发生这种情况、这是所有输出。 我使用的是 XDS110。

    当我使用 CCS12.71并生成相同的 targetConfigs 文件并按"Test Connect"、没关系、它可以连接成功并通过测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以打开 DOS 命令窗口并浏览至:

    \ccs\ccs_base\common\uscif\xds110

    然后运行以下命令:

    xdsdfu -e

    输出是什么?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来不错。

    启动调试会话后尝试将 CCS 连接到 CPU 时会发生什么情况? 是否有任何错误消息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    连接 CPU 不是问题、调试也可以正常进行、而不会发生任何错误。