This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:将 Pinmux 功能替换为?

Guru**** 2437930 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843, AWR2944, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1516877/awr2944-pinmux-function-replaced-to

器件型号:AWR2944
主题中讨论的其他器件:AWR1843Sysconfig

工具/软件:

awr1843中的函数命名为  

Pinmux_Set_Override Ctrl()和  
Pinmux_Set_Func Sel()
请告诉我在 AWR2944中替换了哪些引脚多路复用功能的名称?
此致、
Bolong
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果使用 AWR2944、请使用 AWR2944  

    void Pinmux_config (const Pinmux_Per Cfg_t *pinmuxCfguint32_t domainId)以替换 Pinmux_Set_Override ctrl ()和  
    在 Pinmux_Set_Func 中,如何在结构中设置参数  
    焊球编号=时的 Pinmux_Per Cfg_t
    H16或 P3? 因为 "AWR2943/AWR2944单芯片76GHz 至81GHz FMCW 雷达传感器"规范的5.2引脚属性中不存在这些属性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bolong、您能分享您正在使用的 SDK 版本吗?

    此致、

    Shailesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    mmwave_mcuplus_sdk_04_06_00_01

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查了一下它們在 μ s 5.4信号说明–μ Analogue才有出現

    而不像其他pin在5.2引脚属性 或Table 5-1。 信号说明-数字输入规格 awr2944.pdf

    請問是否因為這兩個pin number是類比訊號 μ s

    所以FW不需要特別去設定他對嗎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 AWR2944中、引脚多路复用由名为"SysConfig"的工具生成。  https://www.ti.com/tool/SYSCONFIG

    安装后、可参考 SDK 中的说明:

    "Pinmux 模块的源代码由 SysConfig 生成。 请参阅 mmwave_mcuplus_sdk_ /MCU_PLUS_SDK_ _ /docs
    /api_guide_ SYSCONFIG_INTRO_PAGE.html 了解详情"

    此致、

    Shailesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    請問如果在ti pinmux_config. c之後在我們的演算法中再做其他pin的pinmux config可行嗎 Ω?有風險嗎 Ω?

    另外如何使用你們的sysconfig GUI 加上gpio的pin pinmux 模式、如 ti_pinmux_config.c、因為我從GUI中找不到可以填的地方

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bolong:

    我正在使用翻译工具来理解您的查询、如果我误解了、请纠正我。 答案:在 AWR2944中、即使在 SysConfig 工具将 pinmux 初始化为其他某些配置后、也应该可以在算法中重新定义 pinmux 配置。

    此致、
    Shailesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。

    另外有些gpio在mss μ syscfg裡面有ball、但是在 ti_pinmux_config. c裡面卻沒有定義它 μ s、如 T13、 U13

    請問那我可以把它重新定義pinmux configuration到我的演算法嗎?會跟系統內有conflict?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、博隆、这样做不应该有任何冲突。