This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000:模拟常开- RX 线路常开

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000, TUSS4440, TUSS4470

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1516505/tdc1000-analog-always-on---rx-line-always-on

器件型号:TDC1000
主题中讨论的其他器件: TUSS4440TUSS4470

工具/软件:

我们 在一个简单的 点对点超声波通信演示器中使用 TDC1000作为接收器。 这样、我们就要求 TDC1000使 RX 线路始终保持开启状态。  

A)这是可能的吗? 如果可能、任何人都可以给我们提示寄存器配置、触发脉冲控制等的组合吗?

B) TUSS4440似乎总是具有"Listen Mode"(监听模式)、这是正确的吗?

c)对于带有 LNA、PGA、可编程带通滤波器(如  TUSS4440)但没有回波处理级的超声波传感器、是否可以建议将任何其他德州仪器(TI) IC 用作 AFE? (我们不需要)

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin、

    感谢您在论坛上发帖。  请参阅以下有关仅接收模式下 TDC1000的主题。  由于必须设置一个接收窗口、因此对于仅 RX 应用来说、这实际上并不是最佳的实现方式。  我建议使用 TUSS4440或 TUSS4470。    

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1205891/tdc1011-tdc-usage-as-rx-device-only 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    感谢您的回答。 我已经阅读了该线程、其中以 TUSS4470为例为更好的选择。

    我同意这一点、但有一点是我们有几个 TDC1000、目前没有 TUSS4440/70。

    我们尝试了大回波窗口、短 Tx 脉冲和定期重新触发的几种组合、但 Rx 线路始终会关闭一段时间。

    无论如何、我们将继续努力获得所能达到的最佳响应、直到 其他 IC 问世。

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我懂了。  是的,绝对会推荐 TUSS 仅供收听。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经提到了 TDC1000的一些配置参数和处理似乎效果不错、对于只想使用 LNA/PGA Rx 线路且始终处于活动状态的其他 TDC1000用户可能会有所帮助。
    主要思路是使用一些 Tx 脉冲生成独特的 TX 触发、并预测触发脉冲产生的延迟、从而确定 Rx 线路在 回波监听阶段处于活动状态。 此时、关闭 CLKIN 信号、使状态机在该阶段保持不变。 PGA 增益保持可配置状态(SPI 工作正常、因此会写入寄存器)、并且增益会相应地发生变化。

     作为参考、该过程可以:

    1) 修复多个大于0的 Tx 脉冲(我们使用了3个)、一些 TX_FREQ_DIV (这会影响延迟计算)

    例如:0x00、0b01000011 (Nºregister、位值)

    2)设置大量的 RX 回波预期(我们设置7 )。   0x01、0b00000111

    3)设置一个高回波阈值(在我们的情况下,我们根本不希望检测)。  0x03、0b00000111
    4)多回波使能模式下的接收模式(寄存器4的位6、其他位无关紧要)。   0x04、0b01011111

    5)回波超时已禁用、长超时配置(MSB)->标准 TOF 测量。  0x08、0b00000111

    6)制作触发脉冲,并等待所需的时间,以确保回波侦听阶段(我们设置150us 在我们的例子中,最短时间来自 T0和 T1 )。

    (注意:我们使用了2 MHz CLKIN。)

    T₀= 1/CLKIN = 0.5us
    T₁= TX_FREQ_DIV·T₀= 4us TX_FREQ_DIV=2  ->%8

    AUTOZERO_PERIOD=0

    tListen×NUM_Tx≈×+128^T0 +2×AutoZero_period×64··T₀ T0 = 3 (8·T₀)+ 128·T₀+ 64 μ s
    =·T₀ μ s = 54us

    7)停用 CLKIN 信号、不重新触发(单次触发)。

    通过该配置、我们得到了以下结果(PGA 的黄色输出)

    类似的单触发器配置、但如果不禁用  CLKIN、则会出现一些问题。

    定期触发效果不佳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、

    感谢您提供详细信息!  这可能对其他用户有用。