This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843:在定制 PCB 设计方面需要帮助

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST, TM4C1294NCPDT, AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1518153/awr1843-need-help-for-custom-pcb-design

器件型号:AWR1843
Thread 中讨论的其他器件: TM4C1294NCPDT、

工具/软件:

大家好

希望每个人都做得很好。

我正在从事参考 AWR1843BOOST 评估板的雷达 PCB 设计。 在我的设计中、我进行了一些更改、使 PCB 变得具有成本效益。

首先、我必须询问 TM4C1294NCPDT IC、该器件现在用作与 XDS110系列类似的调试接口、在我的设计中、我移除了 TM4C1294NCPDT IC、现在是否仍可使用 JTAG 调试 PCB???

其次、对于调试和闪存模式更改、我们需要使用开关更改 SOP 状态、就像在 AwR1843BOSST EVKT 中一样。现在对于我的设计、我从外部连接器获取了 SOP 输入、所以可以从外部获取这个输入吗??

第三、对于调试接口、我使用了单独的6引脚连接器以及 RS232作为4引脚连接器、再使用一个18引脚连接器、其中我为 PCB 提供了12V 的主 VIN 电源、我前面在上述问题中讨论过的 SOP 输入、UART TX RX 处于抖动状态、MSS_LOG DSS_LOG 连接以及一些接地引脚。 现在可以将所有这些数据线接入一个连接器吗??

第四、在 AWR1843芯片的这个设计中、这些引脚是一个引脚、编号为 P4并在中命名为 SYNC、那么在执行调试操作时、我是否需要连接它??

最后、我以 PDF 格式附加了下面的原理图设计、我很想请您这边查看一下、了解需要进行哪些更改。请让我知道、这样可以涵盖所有要点、确保我的设计没有错误。 我试图写上面的一些关键问题。 因此、我希望在将设计发送给制造和组装之前进行审核、我希望确保电路板在制造后能够正常工作。

此致

Ratul