This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1843:MMWAVE-RADAR-INTERFACE-Control PDF

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1517255/iwr1843-mmwave-radar-interface-control-pdf

部件号:IWR1843

工具/软件:

其他帖子中引用的以下文档是否仍然可用?  "我不能放了你。"

C:\ti\mmwave_DFP_01_02_06_03\docs\mmWave-Radar-Interface-Control.pdf

谢谢您、

Ron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:  

    可以在 DFP 下载页面的文档部分(此处)找到接口控制文档。 我将复制下面的直接下载链接。

    https://dr-download.ti.com/software-development/firmware/MD-4KzhRZFj8g/01.02.06.03/mmWave-Radar-Interface-Control.pdf 

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,我在原始帖子中复制了错误的文件路径。  我正在寻找...
    C:Radar_Interface_Control
    更具体地说、此帖子(AWR1843BOOST:MRR 的帧速率-传感器论坛- TI E2E 支持论坛)提到、该文档将定义 MRR 演示的线性调频脉冲配置参数。  (例如、 SUBFRAME_MRR_PERIODICITY_VAL)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron、

    Josh 提供的文档版本更是最新的、应该使用

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cesar:

    很高兴知道第一个文档是最新的。   不过、我希望更好地了解 MRR 演示的 MRR_18xx_dss\common\mrr_config_chirp_design_MRR120.h 中的设置。  根据另一个帖子、似乎有一对一的对应关系、从旧文档到头文件中的定义。  如果我也有旧文档的副本、则可以在两个文档中关联。  (但随后我意识到我正在对旧文档做出一些假设。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    有一些工作需要将 MRR 配置命名约定与文档相匹配。

    以下是一些示例

    示例1:

    #define PROFILE_MRR_DIGOUT_SAMPLERATE_VAL (4652U)

    在文档中搜索  

    AWR_PROFILE_CONF_SET_SB

    PF_digital_output_sing_rate 是字段之一

    示例2:

    define CHIRP_MRR_0_END_INDEX      (127U)

    在文档中搜索  

    AWR_CHIRP_CONF_SET_SB

    CHIRP_END_INDX 是字段之一

    示例3:

    定义 SUBFRAME_MRR_PERIODICITY_VAL     (60000U)// 30ms
    在文档中搜索
    AWR_ADVANCE_FRAME_CONF_SB
    每个子帧(最多4个子帧)都有一个 周期字段
    对于子帧1、它为 SF1_PERIOD
    希望这对您有所帮助
    谢谢你
    Cesar