This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:垂直波束形成指南

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1517779/iwr6843isk-vertical-beamforming-guidelines

部件号:IWR6843ISK

工具/软件:

大家好:

首先,我已经阅读并理解了 Lrpd 中的入门文档 Beamforming。 由于应用中的安装空间受限、我的目标是在仰角(垂直、向上)实现10°波束形成。 我使用 ISK 天线图、其中 TX1间隔 λ/2离开+z 方向。 计算得出、我需要 profileCfg 命令中的 txPhaseShifter 值为6144。 我想验证波束形成的方向是否正确。 6144应导致射束在水平面以上(而不是在水平面以下)移动10.7°。 此外、我还有一个问题是建议使用多大的垂直波束形成? 如果我尝试在仰角上形成比±20°更大的波束,我就不会期望有恒星的结果。 是否有用于估算波束形成干扰模式的仿真工具或资源? 我想知道如果我对 TX0和 TX1使用 TX 功率退避位掩码、是否可以实现更高的仰角。 我知道,这些问题的确切答案将需要实验,但我正在寻找经验较多的人的经验法则指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    ISK 仅支持水平波束形成。 如果要在垂直尺寸中使用波束形式、您可以将板旋转90度以交换水平和垂直尺寸。

    此致、

    Nate