This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6844:在闪存标头和映像之前写入闪存的数据是什么?

Guru**** 2439560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1515443/awrl6844-what-is-the-data-written-to-the-flash-prior-to-the-flash-header-and-image

器件型号:AWRL6844

工具/软件:

尊敬的团队:

我正在使用该工具  arprog_cmdline_6844.exe  来刷写固件。 我注意到、在将闪存标头和图像写入闪存之前、一些其他数据会写入闪存。

您能否提供有关写入闪存标头和映像的数据的详细信息? 了解这个过程很重要、因为我要将固件下载功能集成到我们自己的软件工具中。

此致、

Kazuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    让我检查一下、明天就回复您。

    此致、

    Ajay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    闪存标头是写入闪存的第一个内容。 但在此之前  arprog_cmdline_6844.exe 发出闪存标头和映像、程序员必须首先发送一些命令来打开下载连接、然后以块形式发送映像。

    如果您正在监视 UART 线路、则会将这些视为发送的额外字节。

    此致、

    Ajay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajay:

    感谢您的快速答复。
    如果我理解正确、在发出闪存标头和映像之前、会发出"打开下载"命令。

    在监控 UART 线路时、我观察到发出此命令四次。 除了闪存标头和映像外、还会发出哪些其他数据 arprog_cmdline_6844.exe

    此致、
    Kazuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    让我在内部整理这些数据、并在一周结束时返回。

    此致、

    Ajay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kazuya:

    请在随附的中找到详细信息

    e2e.ti.com/.../xWRL68xx_5F00_UART_5F00_Protocol_5F00_details.pdf

    此致、

    Ajay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajay:

    非常感谢您发送详细文档。

    文档中提供的信息正是我需要的信息。

    感谢您的及时支持、并将仔细查看文档。

    此致、
    Kazuya