This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:基于 TI 毫米波雷达、为宠物实现心跳和呼吸检测

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, IWR6843, IWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1516850/awr1642-based-on-ti-millimeter-wave-radar-implement-heartbeat-and-breathing-detection-for-pets

器件型号:AWR1642
主题中讨论的其他器件: IWR6843IWRL6432

工具/软件:

尊敬的团队:

TI 的毫米波雷达产品是否可用于检测宠物的呼吸和心跳? 客户提供了反馈、表示可以使用 AWR1642芯片实现这些功能。 可以提供任何相关信息以便他们参考、或者 TI 是否有更多可与他们分享的推荐器件型号。他们想立即进行演示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请参阅 雷达工具箱中提供的演示。 我们建议使用 IWRL6432或 IWR6843器件。 该代码专为 IWRL6432提供。 这些演示按原样提供、旨在帮助客户改进性能并推动实施。 它是一个概念验证,而不是一个功能完整的性能验证。

    该演示仅针对人类进行了测试。 PET 测量将更加困难。

    此致、

    杰克逊