This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843:具有 CAN 操作和相应功率耗散的 AWR1843线性调频脉冲占空比限制

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST, AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1516512/awr1843-awr1843-chirp-duty-cycle-limitation-with-can-operation-and-respective-power-dissipation

器件型号:AWR1843

工具/软件:

您好、

1)我们能否以具有3Tx、4Rx 配置的 AWR1843Boost、使用90%至100%的占空比? 数据表中提到、我们可以使用的最大值为50%。

2)各自占空比的功率耗散是多少我们可以计算的、请浏览如何计算。

3)相对于线性调频脉冲帧 ADC 采样时间、最大占空比可以有什么配置值?

4)使用较高占空比配置是否存在任何内存限制?  

5)使用更高的占空比所需的散热器?

6)我们必须为定制 AWR1843板执行热建模 、我们可以 根据不同的占空比获得热建模模模模块。

7)由于内存限制,我们使用约4.5%的占空比,因为我们是在任何需要时在 CAN 上实际获取数据,建议我们如何提高占空比?  需要 更改哪些硬件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1)我们能否以具有3Tx、4Rx 配置的 AWR1843Boost、使用90%至100%的占空比? 数据表提到我们可以使用的最大值为50%。

    请注意、处理数据需要一定的时间。 90%的占空比无法提供足够的时间来处理数据。

    您正在考虑什么应用?

    Unknown 说:
    2)各自占空比下的功率耗散如何使用我们的计算方法、请浏览如何计算。

    提供了一个功耗电子表格来估算功率耗散

    Unknown 说:
    3)最大占空比相对于线性调频脉冲帧 ADC 采样时间可以是什么配置值?

    请查看帧配置和线性调频脉冲时间。 占空比由 Chriping 时间和帧持续时间定义

    7)由于内存限制、我们正在使用大约4.5%的占空比、因为我们在任何需要时都在使用 CAN 上的数据、建议我们如何提高占空比?  需要 哪些硬件更改?

    您能分享您的个人资料、线性调频脉冲、帧配置吗?

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    根据我们使用的配置后数据和配置文件

    斜坡时间= 15微秒。

    每个 TX 的线性调频脉冲数= 110。

    总帧时间= 33.33毫秒。

    "profileCfg 0 77 2 15 0 0 7.5 1 128 12500 0 48 "、
     "chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 1"、
     "chirpCfg 1 1 1 0 0 0 0 2 "、
     "chirpCfg 2 2 0 0 0 0 4"、
     "frameCfg 0 2 110 0 33.33 1 0"

    此外、有一点是我们在 Tx 一上逐个发送线性调频脉冲、 对于所有3TX (%)占空比、发送 的线性调频脉冲是相同的4.95%。 因为在一帧中、一个1Tx 开启。

    我们可以同时向所有 Tx 发送线性调频脉冲 吗、或者有什么可以更好地获得出色效率的吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我不确定您尝试实现的应用是什么。

    毫无疑问、可以在所有3Tx 上同时发送线性调频脉冲

    无法修改内存限制。 因此、您需要确保线性调频脉冲/帧配置考虑到这一点

    谢谢你
    Cesar