This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843:AWR1843电路板中的 DroneCan 协议

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843, AWR1843BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1517454/awr1843-dronecan-protocol-in-awr1843-boards

器件型号:AWR1843

工具/软件:

Hai、

实际上、我们购买了一个 AWR1843板、我们正在查看它是否与 DroneCan 协议兼容?。

我们计划与 ArduPilot 配合使用。

我们使用的演示就是 MRR 演示。

如果当前演示不兼容 DroneCan、请告诉我们可以做些什么来修改它。

我们计划批量购买。

谢谢。此致、

雷曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    MRR 演示支持 CAN-FD 输出。

    很遗憾、我们的团队不熟悉 DroneCan。  

    如果 DroneCan 可通过标准 CAN 或 CANFD 获得支持、则可在 AWR1843BOOST EVM 上获得支持。  

    在这种情况下、您需要进行所需的软件更改、因为我们没有任何可用的示例

    谢谢你

    Cesar