This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:毫米波传感估算器:如何了解这些值所基于的公式?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1517062/awr2944-mmwave-sensing-estimator-how-to-know-the-formulas-the-values-are-based-on

器件型号:AWR2944

工具/软件:

您好、

我的计算与我在估算器中观察到的结果有很大差异。

例如、建议我将测量速率设置为30Hz、并利用估算器设置为38usec 的线性调频脉冲周期时间(Tc)、多普勒 FFT 大小预计为:

fft=2^(ceil ( log2( Measurement_Rate / TC )))= 2^(ceil ( log2( 0.033/0.000038 )))= 1024,而估算器将数字设置为8。

这只是一个很小的例子。

为什么会发生这种情况、我如何知道估算器使用的公式?

我担心我的设计基于我的微积分,最终它将不会工作( SNR 将是不够的),因为微积分实际上是错误的。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arie:

    目前、我们没有任何用于 AWR2944的传感估算器。 您可以参考 在 TI 雷达器件中对 线性调频脉冲参数进行编程(修订版 A)来配置线性调频脉冲参数。

    此致、

    Samhitha