This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG3001:TMAG3001

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1515347/tmag3001-tmag3001

器件型号:TMAG3001

工具/软件:

你(们)好  

我有此器件 TMAG3001A2YBGR

DC:2406、COO:CHN

标签上有商品部分表示:"TAG3001A2YBGR$ 42"

1)根据 TI 信息:  

根据 TI:

通常为空、但在某些情况下可能会填充 芯片名称

最右边的2个字符的年-月代码必须与 Assy LTC 的前2个字符匹配。

问题:我可以知道这是编程零件还是工程样品吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Eugene、

    感谢您提供这些信息。  我将在内部转发您的问题、并在获得有关此问题的更多信息时向您提供更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eugene、这些应该是生产质量设备、因为标签以"T"而不是"P"开头。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Patrick

    1)你指的是"T"作为零件号  T AG3001A2YBGR?

    2)当你提到生产质量意味着 部件是安全和功能的使用?

    3)什么是"P"?

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eugene、

    1.是的

    2.是的生产质量意味着我们已经过了原型设计阶段、器件已正式发布、预计将符合公开数据表中列出的所有规范。

    3、"P"是预生产

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Patrick