This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1123:最大增强型隔离工作电压

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMCS1123, TMCS1133-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1513814/tmcs1123-q1-maximum-reinforced-isolation-working-voltage

器件型号:TMCS1123
主题中讨论的其他器件: TMCS1133-Q1

工具/软件:

尊敬的先生或女士:

我想使用该电流传感器来测量高压直流链路上直流/直流转换器的输入电流。 最大 HV DC-Link (EV 电池)的电压为890V。
在电流传感器数据表中、提到的 最大增强型隔离工作电压为849V。 是否可以将其用于此汽车应用、或者您之前是否在此类应用中使用过它?

谢谢你

此致
Raeed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raeed、

    器件寿命工作电压评估遵循基本和增强型绝缘的 IEC 60747-17标准、我们将很快用时间依赖型电介质击穿(TDDB)数据预测曲线更新汽车数据表、这些曲线基于低于1ppm (对于增强型绝缘)和低于1000ppm (对于基本绝缘)的预计故障率、并且绝缘寿命至少为30年。 对于增强型绝缘、IEC 60747-17标准还要求工作电压有20%的额外安全裕度、绝缘寿命有50%的裕度、该标准的以下内容规定了数据表中显示的值。 此处的总结是、在更高的工作电压下运行可能很好、如果在比我们计算的更高的应力水平下运行、您可能会看到器件的"寿命"缩短。 鉴于您的工作电压略高于最大值、我认为器件寿命的变化应该相对最小。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carolus:

    非常感谢您的答复。  

    该应用为卡车、使用寿命需要达到25000h。 这是可能的吗?

    谢谢你
    此致
    Raeed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raeed、

    这个问题的答案归结为规格。 这里是否有相应的规范、即 IEC60747-17?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carolus:

    目前、我们所针对的主要参数主要涉及最大值  增强电压为890V 且适合卡车应用的使用寿命、估计为25000小时或100万公里。 您能否提供一份官方文档、确认我可以在890V 的增强型电压下运行两个电流传感器 TMCS1123和 TMCS1133-Q1、并且仅影响额定寿命?  



    谢谢你
    此致
    Raeed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raeed、

    我来与我们的系统团队讨论这个请求。 我不确定我们是否提供此类文档。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carolus:

    非常感谢。 我期待您的答复。



    此致
    Raeed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raeed、

    由于我们的系统经理正在出差、因此仍在等待有关此问题的响应。 我希望明天能够采取更多的后续行动。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raeed、  

    我给你发了一个朋友的请求。 我将向您发送一个 PM 以响应此问题、并关闭此主题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carolus:

    好极了。 谢谢你。



    此致
    Raeed