This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432BOOST:是 SDK 5.5.3支持的自动检测模式的 motDetMode cfg

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1516109/iwrl6432boost-is-motdetmode-cfg-for-auto-detection-mode-supported-in-sdk-5-5-3

器件型号:IWRL6432BOOST

工具/软件:

您好、
对于下面链接中的"motDetMode" cfg ( SDK 5.5.3 )、是否支持"自动检测模式"?
https://dev.ti.com/tirex/explore/content/MMWAVE_L_SDK_05_05_03_00/docs/api_guide_xwrL64xx/MOTION_AND_PRESENCE_DETECTION_DEMO.html

对于5.2.0 SDK、我看到它不受支持。

有人可以确认吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是自动检测支持主要和次要运动。 此功能对于任何和所有具有跟踪功能的示例演示都是必需的。

    此致、

    Pedrorm