This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:IWRL6432AOP:FTDI 问题

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, IWRL6432AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1515520/dca1000evm-iwrl6432aop-ftdi-problem

器件型号:DCA1000EVM
主题: IWRL6432AOP 中讨论的其他器件

工具/软件:



您好、我使用安装了 FTDI\ti\mmwave_studio_04_01_00_06\ftdi\dpinst64.exe
但是、我只能看到下面的两个端口、顶部的四个端口不可见。
我正在使用 IWRL6432AOP 和 DCA1000EVM。

连接顶部四个端口后、IWRL6432AOP 上的 D10 LED 是否亮起?
此外、即使四个 COM 端口不可见、是否也可以执行数据采集?


mmWave Studio GUI 上的所有连接状态是否需要显示"Connected"才能执行数据采集?
或者、对于数据采集、需要成功建立哪些特定的部件或连接?

我将等待您的答复。 谢谢你。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    当 DCA1000连接到计算机并通电时、应该显示四个 DevPack COM 端口、而无论是否连接了毫米波传感器都是如此。 开关是否正确、如6432适用的 mmWaveStudio 用户指南的图片中所示? 此外还有 LED 吗? 电源是否为5V 3A?

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__Ab2zfideDkWxrpN2-140Vw__radar_toolbox__1AslXXD__LATEST

    此致、

    Pedrorm  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。  
    它是非常有帮助的。
    所有开关均设置正确、6432板上的所有 LED 均亮起。
    电源为5V 3A。
    但是、DAC 板上的 DATA_TRAN_PRG LED 熄灭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以尝试使用不同的电缆或不同的计算机? 从硬件的角度来看、这些 LED 应亮起、从而为涉及连接的下一步做好准备

    此致、

    Pedrorm