This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT4001-Q1:OPT4001-Q1和散热焊盘

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT4001-Q1, OPT4041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1516462/opt4001-q1-opt4001-q1-and-thermal-pad

器件型号:OPT4001-Q1
主题: OPT4041中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI:

是否应该/可以连接采用 USON-6封装的 OPT4001-Q1环境光传感器的散热焊盘?
我的意思是、 散热焊盘是否可以连接到 GND、或者是否必须保持未连接状态?
我发现数据表中没有关于此主题的备注。 它仅说明 必须焊接散热焊盘。

谢谢、

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomasz、  

    散热焊盘可接地、不应连接到任何其他引脚。  

    谢谢您、  

    Joseph Scherphorn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joseph、

    感谢您的澄清。 我想问这种情况是否同样适用于 OPT4041、48、60等其他新 ALS 传感器、但我想说明它们很快将 仅采用 SOT-5X3封装。  SOT-5X3封装似乎是当前最优先选择的封装。

    此致、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomasz、

    很高兴为您提供帮助。 作为参考、所有当前带有散热焊盘的 OPT 产品都可以将该焊盘接地。