This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944PEVM:CAN DP83TG720S 支持100Mbps 转换器测试

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1516254/awr2944pevm-can-dp83tg720s-support-100mbps-converter-test

器件型号:AWR2944PEVM
主题中讨论的其他器件:AWR2944P

工具/软件:

您好、

在 AWR2944P 自述文件中、关于 AWR2x44P_AUTO_PHY_CONFIG、它提到 DP83TG720S 仅支持1000Mbps、但客户只有  100Mbps 转换器、可以 DP83TG720S 支持使用100Mbps 转换器进行测试? 谢谢。

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:  

    DP83TG720S PHY 仅支持1Gbps 速度。 如果要评估100Mbps 速度、可以使用 DP83TC812R 器件。

    此致、

    Shruti