This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:在 CCS 调试模式下、DSP 运行异常

Guru**** 2451970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1516107/awr2944-in-ccs-debug-mode-dsp-running-abnormal

器件型号:AWR2944

工具/软件:

所需的步骤

我将 tdmddemo 移植到 CCS 工程。当运行工程并希望通过调试模式获取 adcdata 时、会发生一些奇怪的情况:

DSP 的 DPC_ObjectDetection_execute 接口内部似乎有问题。 输出第937行的登录后、后续日志消失、DSP 内核将来不会运行、但 CCS 显示 DSP 仍在运行。 链路状态。
我还点击一个断点、发现 processCallBack 的两个成员回调函数也是空指针、这与预期不符。 如果您在断点处继续单步调试、则直接退出当前调用栈、看起来栈已完全折叠。 除了在不修改的情况下打印其他代码之外、编译后的应用映像也正常运行。
问题的原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我看到控制台中有多个调试日志。 打印多个日志将导致应用程序执行延迟。 由于额外的延迟、应用流程可能会在某个时刻中断。

    此外、确保 DPU_RangeProcHWA _Process 之前没有延迟或断点。 在有效帧时间内执行距离处理。

    此致、

    Samhitha