This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1101:是否可以使用 TMCS1101而不是 ZCD?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMCS1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1508421/tmcs1101-is-it-possible-to-use-tmcs1101-instead-of-zcd

器件型号:TMCS1101

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 TMCS1101、而不是 ZCD (零相电流变压器)

如果可能、您能告诉我如何操作吗?

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    TMCS1001不能用来代替 ZCD、因为电流电平太小。

    TMCS1101的失调误差在45 -90mA 范围内。 测量任何低于此值的电流都不可行。

    您应该考虑这个  用于电流故障检测的参考设计。

    此致、

    Holly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Holly:

    感谢您的答复。

    我明白。

    TMCS1101不能用于 ZCD。

    检测电流太小。

    此外、我认为 TMCS1101无法检测到次级侧的接地漏电。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi