在查看 BOOSTXL-TUSS4470和 TUSS4470PSM 设计文件时、我有一点不理解。 我计划用直接驱动来驱动我的换能器。 在 BOOSTXL-TUSS4470设计文件中、似乎提供了 C10和 R13元件来进行阻抗匹配。 这些元件是否需要在使用变压器制作的电路中使用、或者是否应该在直接驱动中使用? 在 TUSS4470PSM 设计原理图中、R5电阻器用于与 BOOSTXL-TUSS4470原理图中的 R13相同的连接。 该电阻器应该用于直接驱动吗? 如果我需要使用它、它的确切用途是什么、如何确定电阻值?
BOOSTXL-TUSS4470原理图:
TUSS4470PSM 原理图: