This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432BOOST:针对5.5.3查询 ChirpTxMimoPatSel cfg:sd5.2.0

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1516104/iwrl6432boost-query-for-chirptxmimopatsel-cfg-sd5-2-0-against-5-5-3

器件型号:IWRL6432BOOST

工具/软件:

您好、
对于 SDK xWRL6432 MMWAVE-L-SDK 05.02.00、对于 IWRL6432BOOST ES1.0、对于以下 cfg:仅支持1和4?

ChirpTxMimoPatSel

当前的 OOB 演示中仅支持 BPM。
0 -禁用 TX BPM MIMO 模式
1 - TDMA_2TX 图形
4 - BPM_2TX 模式

因为在5.5.3 SDK 中、我看到0不受支持。

您能否确认是否适用于5.2.0 SDK?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    您使用的是哪个开箱即用演示版本(毫米波演示或运动和存在检测)? 对于毫米波演示、仅支持 BPM (4)进行运动和存在检测演示、支持这两个选项(1或4)。

    此致、

    Josh