This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2E44PEVM:在 mmWave Studio 03.01.04.04中加载 BSS 和 MSS 问题

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1515731/awr2e44pevm-issue-loading-bss-and-mss-in-mmwave-studio-03-01-04-04

器件型号:AWR2E44PEVM

工具/软件:

您好、

我尝试将 EVM 连接到 mmWave Studio 版本03.01.04.04、但在尝试加载 BSS 和 MSS 固件时遇到问题。

我按照 用户指南中概述的设置说明进行了操作:

  1. EVM 配置:(a) S2设置为 PMIC_SPI;(b) SOP 0 和 SOP1已跳接(闭合)。
  2. DCA1000配置:根据用户指南第23页中的图2-22进行设置。
  3. 连接:(a) EVM 和 DCA1000之间的60引脚连接器;(b)连接到 EVM 中 FTDI 的 micro-USB 电缆;(c)连接到 DCA1000的以太网电缆;(d) EVM 和 DCA1000均通电。

我正在使用以下固件文件:

  • BSS:  C:\ti\mmwave_studio_03_01_04_04\rf_eval_firmware\radarss\xwr2x4xp_radarss_rprc.bin
  • MSS:  C:\ti\mmwave_studio_03_01_04_04\rf_eval_firmware\masterss\awr2xxx_mmwave_full_mss_rprc.bin

当我点击"Load"(加载)开始 BSS 加载过程时、进度条会出现、但仍然会卡在0%、无法继续。

您能否帮助解决此问题?

谢谢、
Shlomi

mmWave Studio 屏幕、然后再加载 BSS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    问题看起来是您的 SOP 模式。 器件需要处于 SOP2模式。

    您能否分享完整的日志? 您是否按照正确的步骤进行连接? 有关类似问题、您可以查看以下主题。

    (+) AWR2E44PEVM:无法在 mmWave Studio v3.1.4.4中连接 RS232 -传感器论坛- TI E2E 支持论坛

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    SOP0和 SOP1已跳接、因此在器件状态下看到 SOP:7非常奇怪。

    日志文件已附加。

    谢谢、

    Shlomi

    e2e.ti.com/.../Log0309_5F00_0.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    UART 连接似乎存在问题。 您能否在 LED 亮起的情况下分享您的设置照片?

    您是否还可以尝试设置开关 S2以使 SPI 未连接到 PMIC?

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    没有任何变化、不知何故它现在正在使用 SOP:2。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    可能会影响的另一件事是、您应该确保电路板上电 解决方案 插入 USB 电缆、 可能与之有关。 如果您将来有问题、请尝试此操作并查看其是否已解决。  

    此致、

    Adrian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好、我会这么做的。  

    谢谢!