This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 传感器论坛

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, IWR6843AOP, IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1515636/sensors-forum

器件型号:IWR6843AOP
主题中讨论的其他部件:UNIFLASHIWR6843

工具/软件:

您好:

我在定制 PCB 上刷写 IWR6843AOP 时遇到问题。 我尝试将器件置于刷写模式、以使用 Uniflash 将程序下载到闪存中。 我尝试检查引导加载程序是否对基本命令做出响应:

-(UART_BREAK)
- get_status
- get_version

如引导加载程序文档 (http://www.ti.com/lit/an/swra627/swra627.pdf)中所述。 我想说明的是、我已将这些命令发送到 不同 PCB 上的 IWR6843AOP、并收到了预期的响应  、因此我知道我正在以正确的波特率发送命令。 我很惊讶地发现我的设备正在响应我通过 UART 发送的消息、而没有响应我发送的请求。

我有一些问题:

  1. 有人能告诉我器件是刷写模式还是功能模式吗?
  2. 引导加载程序是否有任何将 UART 端口设置为回声模式的状态? 引导加载程序是否有一种状态、芯片会进行回波(如果没有要从闪存加载的程序、则可能处于功能模式)?
  3. 工厂外 IWR6843芯片上加载的默认应用程序是什么? 我的芯片是否确实处于应用模式并且 UART 端口设置为回声模式?

谢谢、
Alexandru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    很抱歉耽误响应。  我正在研究这一点、并将在明天的最后一天提供最新情况。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我做了更多的调查、发现更换 USB 至 RS323电缆解决了问题、因此很可能它与 IWR 芯片无关。 但很奇怪、芯片正在回显(这是一条回显消息、而不是 TX 和 RX 之间的短消息、因为两者之间存在延迟)。

    很抱歉打开该问题!