This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843:在定制雷达板的电路板启动方面需要帮助

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843, AWR1843BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1514236/awr1843-need-help-in-board-bring-up-of-a-custom-radar-board

器件型号:AWR1843

工具/软件:

您好团队:

我们为雷达设计了 AWR1843芯片上的定制板、并将其连接到 TI XDS 110 JTAG 调试器。 但是、我们无法通过 CCS 连接到器件。 请告诉我们需要我们提供哪些信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能详细解释一下您所面临的问题吗? 是否使用 SDK 进行软件开发? CCS 是否报告任何错误?

    如果您不了解 CCS 的基础知识、可参考此用户指南获取帮助:  4.1.入门视图—Code Composer Studio 20.1.1文档

    此致、

    Shailesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shailesh

    很高兴与您联系、很抱歉回复延迟。

    关于采石场的问题、SIR 之前已经询问过、所以您分享的 CCS 文档中、我们尝试过一次、但没有任何回应。

    如果可能、您可以查看我们的定制电路板设计并提供一些可能犯过任何错误或需要对设计进行任何更改的反馈。 我们很乐意倾听你们的心声。

    还建议我如何与您分享设计以供审核。

    此致

    Ratul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ratul:

    我们无法检查您的定制设计。 我们请求您浏览   AWR1843BOOST 评估板上提供的所有参考技术文档和设计资源|德州仪器 TI.com。 请随时在这些资源的不同主题中向我们提问。 我们将能够帮助您解决您面临的任何问题、因为您需要与我们分享问题的详细信息。  

    此致、

    Shailesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shailesh

    感谢您的答复。 我们可以通过哪些其他方式获取设计审查??

    如果可能、请告知我们。 我们将很高兴利用这个机会。 如果我们遇到任何与此相关的其他问题、我们将在同一个线程上通知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ratul、我们建议您开始使用有效的 TI 评估 硬件、熟悉使用我们与 EVM 一起提供的基本演示进行编程和开发的基础知识。 这样、您就可以隔离硬件和软件问题并更好地调试问题。

    遗憾的是、我们不进行定制设计审查。 只要设计基于 TI 建议、就可以正常工作、我们可以帮助了解我们的设计。

    此致、

    Shailesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,先生,我可以理解。 主席先生、我们以 AWR1843BOOST 评估板为参考完成了设计、几乎做了一些更改。 我们只想知道我们所做的更改是否正确、因为先生、有时硬件设计中的小错误会影响整个电路板的性能。 如果可以告诉我们所做的改变??

    此致

    Ratul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、请在新的 E2E 问题中发布设计详细信息。 还提供有关它与 TI 设计有何不同的详细信息。  

    此致、

    Shailesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、先生。 为此、您可以建议我在哪个论坛中发布此问题、比如这个问题已发布在传感器论坛中。

    此致

    Ratul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅限同一个论坛、只需单独发布每个查询、以便将其分配给相关专家。

    此致、

    Shailesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、先生。

    感谢您的支持。