This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:是否可以在每次启动后执行 SDL 的 pbist?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1513967/awr2944evm-can-i-execute-pbist-of-sdl-every-time-after-boot

器件型号:AWR2944EVM
主题:AWR2944中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的设计师:

我发现 AWR2944库中有 pbist、所以我想知道我是否可以在电路板生成点云数据或在 SBL 阶段执行它之前每次都执行一次?

此致、

Zisheng Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wang:

    PBIST 用于检查传感器内的存储器组、以捕获任何永久性故障。 在 SBL 中执行一次就足够了。

    谢谢、

    Pradipta.