This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432FSPEVM:PCB 堆叠材料

Guru**** 2928670 points

Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432FSPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1511157/iwrl6432fspevm-pcb-stack-up-materials

器件型号:IWRL6432FSPEVM

工具/软件:

您好:

我正在基于 IWRL6432FSPEVM 创建定制设计、我只是尝试确定在堆叠中使用的材料。  

我可以在用户指南中看到堆叠、但它与 Isola 的网站不完全匹配

核心0.127毫米1/0.5 -这是 2x1080还是 1x2116?

磁芯0.79mm -公布的最厚磁芯 在0.711mm 处为2x2116/3x1652、而不是建议的0.79mm

请您提供意见吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、  

    很抱歉混淆。 让我来看看这种不一致之处。 我会在星期三为您解答。

    谢谢。  

    Blake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、  

    所有电介质层的磁芯厚度均为2x1067、扩散玻璃。  

    为方便起见、我还参考了 Isola 数据表、您可在此处找到核心信息。  

    我希望这对您有所帮助!  

    Blake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Blake:

    我知道 L1/L2和 L3/L4之间的0.127mm 磁芯的2x1067、但 L3/L4之间的磁芯为39.39mil (1mm)、因此必须使用超过2x1067...?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我来调查一下。 我会随时更新您的信息。  

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    层叠中的"厚"层将核心与 PP2116结合在一起。

    谢谢!  

    Blake