This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:DCA1000EVM 问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1515324/dca1000evm-dca1000evm-issues

器件型号:DCA1000EVM

工具/软件:

尊敬的 TI:

我 在去年6月购买了两块 DCA1000EVM 电路板、现在它们的工作方式存在以下问题:

1)一个电路板正在工作、但现在停止、插入5V 电源时、LED 亮起、但其他 LED 均不亮起- mmWave Studio 无法识别该电路板。

2)另一块电路板保留为备用电路板、但在测试时、这不起作用- 5V LED 会亮起、FPGA LED 也会亮起、但 mmWave studio 无法识别该电路板。

插入时、两个电路板都会发热并且非常热。 请注意、这已使用正确的电源进行了测试。

因此、基于这些问题、我会发送消息要求保修。 请注意、我有适当的购买凭证。

此致、

Chris Gilliam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    它们变热是正常的。 您使用的是什么器件? 如果使用6432 5V、2.5A 可能就足够了、也可能足够散热、但不应引起问题。 快速查看 DCA1000常见问题解答 E2E 帖子、您说 mmWaveStudio 无法识别电路板、但"Device Manager"中是否显示了 DevPack 端口? 如果是、mmWaveStudio 中会出现什么错误?

    此致、

    Pedrorm