This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:需要在 python 可视化工具上运行 StaticDetectionCfg

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1514655/iwr6843isk-need-staticdetectioncfg-to-run-on-a-python-visualizer

部件号:IWR6843ISK

工具/软件:

我想 在 IWR6843ISK 器件上运行 area_scanner 或类似的内容。   二进制文件加载到器件上。  然后加载 area_scanner 配置文件、其中包含一些非常专业的命令。

具体来说: heatmapGenCfg 和 staticDetectionCfg。  这些我需要能够识别行走在场景中的静止人类。  我想能够以 python (不是 Matlab)运行可视化工具。  似乎是这样  

Area_scanner 的可视化工具是一个 MATLAB 程序、而不是一个 python 程序。   如果我尝试将 area_scanner 配置与 out_of_the_box 二进制文件搭配使用、它将无法识别用于静态检测的这些特定配置文件。   有二进制文件

它将在 Industrial_Visualizer 或 python 中类似的内容上运行、并识别这些配置命令。  INDUSTRIAL_VISUALIZER 无法解析 AREA_scanner 二进制 输出、因为格式输出不同。   

我的项目运行在一台非常专门使用 Linux 的计算机上、只运行 python。   

请帮助!

谢谢、

Larry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Larry、

    简短回答是没有立即可用的解决方案将区域扫描仪解决方案集成到应用可视化工具中。 也就是说,如果你和静止的人一起工作,那么物体就不是真正的静止的。 从具有高多普勒可见性的雷达角度来看、静止的人不会因呼吸、心跳和人类其他细微动作而受到静电影响。 区域扫描仪应用更适用于检测空闲时捕捉环境后在场景中出现的椅子/桌子/真正的静态物体。 您是否在启用 FineMotion 链的情况下尝试过3D People Tracking 6843? 也称为静态保留。

    此致、

    Pedrorm