This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1133-Q1:PSpice 模型和放大器;零电压直流偏移调整

Guru**** 2452440 points
Other Parts Discussed in Thread: TMCS1133, TMCS1133-Q1, TMCS1126, TLV2197-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1507921/tmcs1133-q1-pspice-model-zero-voltage-dc-offset-adjustment

器件型号:TMCS1133-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TMCS1126、TMCS1133、 TLV2197-Q1

工具/软件:

我打算在安全相关设计中将 TMCS1133-Q1用作多个冗余电流传感器之一。
由于它们都具有不同的标量和零电流失调、 我想在设计电路时寻求帮助。 是否可以提供 PSpice 模型用于进一步仿真?
我是否可以在其输出端使用串行电容器对输出信号进行交流耦合、以将输出零电压电平设置为实际零伏?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sebastian 您好:  

    感谢您发送编修。  

    TMCS1133的 PSpice 模型仍在研究之中。 同时、您是否可以使用 TMCS1126 PSpice 模型、因为 BW 在仿真中仅占一半?  

    https://www.ti.com/lit/zip/sbomcj7

    可以对输出信号进行交流耦合。 您的应用是单向电流检测还是双向电流检测?

    我希望这对您有所帮助、  

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    非常感谢您的快速响应。 我会尝试一下、很可能它适合我的应用。

    我要监测电流的信号始终低于100kHz。 但是、我有相对严格的响应时间和延迟要求、所以我选择了带宽更高的 IC。 我希望尽快做出响应。

    我必须弄清楚这会给我带来哪些其他副作用。 大概来说、噪声会高于 TMCS1126的噪声? 我还看到 TMCS 系列在较高频率下会丢失其 PSRR。 在这里、我应该从哪些频率采取其他措施? 我想通过目前具有非常简单低通滤波功能的 LDO 为 IC 提供5V 电压。

    您能否为交流耦合推荐一个不会太大而对充电时间等没有影响的值? 我的应用是单向的、我有一个负载或者没有。

    此致、

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sebastian 您好:  

    对此模型的延迟深表歉意。  

    我想说的是、由于 BW 更高(如您正确指出的)、TMCS1133的噪声本质上比 TMCS1126的噪声更高。 这是除 BW 和响应时间外的主要区别。  

    因此、您一定要选择 TMCS1133来实现超快响应。  

    我想说的是、您应将 LDO 的频率显著衰减至低于器件的 BW。 拥有一个具有250kHz LPF 截止频率的干净整洁电源、非常适合 TMCS 系列。 对我们来说、特定的痛点频率在电源上的1 -10MHz 频段内。 滤波(如前所述)可以降低这一风险。  

    在推荐交流耦合电容器之前、您能向我详细介绍一下输入/输出频率吗? 它到底会发生变化吗? 交流耦合在理想正弦波中效果最佳、但三角波等特性需要多个交流耦合电容器来保持多个频率/谐波。  

    如果您的应用频率合理、我建议使用一个低阻抗点的高容值电容器、使其尽可能低。

    例如、如果您监测900kHz 信号(不切实际)、我建议使用47uF 电容器、如下面的阻抗图中所示:

    这个47uF 电容器在100kHz 下也具有低阻抗、但您必须校正下游的任何失真。  

    我希望这对您有所帮助、  

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    非常感谢您的解释。 要测量的信号是矩形信号、即存在谐波。 但是、我只对基波振荡感兴趣、目前使用简单的一阶低通滤波器在 IC 的输出端对其进行了滤波。 我想将其与频率范围为10kHz 至100kHz 的交流耦合相结合。

     祝你一切顺利、

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sebastian 您好:  

    感谢您提供更多信息。  

    如果您只关心基频、这确实可以简化问题。  

    我想说的是、您可以先为交流耦合电容器(例如  GRT155R70G105KE01)使用1µF 0402或0603电容器。  

    这将在频率范围的两端提供低阻抗。  

    需要记住的一点是在任何频率下运行时的负载阻抗。  

    由于电容的串联电阻将成为负载的电阻分压器、因此会产生衰减。  

    我希望这对您有所帮助、  

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

     GRT155R70G105KE01为我展示了10MHz 的低阻抗、对吗? 您首先建议的47uF 盖看起来更合适?

    我想在交流耦合后对信号进行滤波和放大、这样我的负载电阻将是运算放大器的高阻抗输入(TLV2197-Q1与 THS4131IDGN 并联)

    此致、
    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sebastian 您好:  

    您是对的。 我为这个混乱而道歉。 出于某种原因、我认为47uF 电容器在频率范围内具有更高的阻抗。  

    我建议使用47uF 电容器。  

    我期待着听到您的结果。  

    此致、  

    Joe