This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP461-SP:本地温度传感器值全部&'1'

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1515363/tmp461-sp-local-temperature-sensor-value-all-1

器件型号:TMP461-SP

工具/软件:

目前、所有本地温度传感器值均输出为"1"。
我想知道这一问题发生在什么情况下。
器件 ACK 正常运行。
奇怪的是指针 X"15"应该具有较低的4BIT 为"0"。
实际测量结果是底部4位为"1"。
(请参阅下图)

如果 FPGA NACK 信号未输出问题、是否会发生上述情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    若要从本地芯片读取温度、需要读取高字节和低字节寄存器。 这些寄存器位于0x00和0x15。 器件应具有 Clear Start 和 Ack。 您能否在上面的示波器屏幕截图中解释一下尝试实现的目标。 是否可以自始至终向我发送一条 I2C 读取命令的示波器屏幕截图? 您能否通过示波器提供示波器截图、供我自己分析? 此外、您能否提供原理图来验证器件是否正确连接。  

    此致、

    Meredith McKean