This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP1827EVM:TMP1827EVM 总线供电配置

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP1827EVM, TMP1827

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1512063/tmp1827evm-tmp1827evm-bus-powered-configuration

器件型号:TMP1827EVM
主题中讨论的其他器件: TMP1827

工具/软件:

您好、

我是否可以 通过 EVM 应用程序 GUI 将 TMP1827EVM 设置为总线供电模式来设置电阻器、  

和硬件、方法是将小型传感器板分线从 USB 控制 EVM 板分离/断开、然后将其连接到总线电源配置?

BR

Shachar   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shachar:

    EVM 上的电阻器适用于总线供电运行、无需更改。 您只需断开 VDD 并将其连接至 GND。 为此、可以在3引脚穿孔处断开 PCB 并重新连接引脚。 为此、您也可以切断此处所示的其中一条红色布线、然后从右侧建立"蓝线"连接到 GND。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    感谢您提供有用的答案、 我还有其他问题

    我需要测量 PCB 底部与 TMP1827侧相关的覆铜的温度

    您的布局提示如何实现这一理想吗?

    我需要增大 IC 的引脚/引脚焊盘、并通过通孔将其连接到底部?

    很显然、我希望从 IC 塑料外壳周围的环境空气中获得最小的温度测量效果

    BR

    Shachar    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMP1827有一个散热焊盘、必须连接到 GND 或保持悬空。 您可以在焊盘中放置过孔、通过 PCB 将热量传输到 IC 中。 确保在过孔的背面使用阻焊层、或以其他方式将其与其他电压源(包括 ESD 冲击)进行电气隔离。  尽量减少 TMP1827周围的其他金属(例如接地平面)。 您不需要担心外壳中的环境温度、但可以用另一个外壳或绝缘层来覆盖外壳。

    谢谢、