This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG5253:线性霍尔传感器 TMAG5253

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TMAG5253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1515318/tmag5253-linear-hall-sensor-tmag5253

器件型号:TMAG5253

工具/软件:

尊敬的团队:

我们可以将这种线性霍尔传感器用于按具体应用、还是仅限于迎面配置?  

我们希望用于裂纹位移监测、仅适用于0-2mm 正极侧位移、并期望分辨率达到0.5微米或更好。 它是否适用于此应用或建议使用3D 霍尔传感器。 我们需要在磁体朝一个方向平行于传感器移动时将传感器固定在0mm 处、同时使磁体保持固定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Priya、

    是的、TMAG5253可用于滑动。  本文档简要介绍了其工作方式: https://www.ti.com/lit/ab/sbaa513b/sbaa513b.pdf

    您可以使用我们的 TIMSS 工具(webench.ti.com/.../)尝试并对各种设计进行仿真。  由于该工具可提供有关磁传感器放置的即时视觉反馈、并且仿真速度非常快、因此您或许能够在相对较短的时间内找到符合您限制的东西。  请给它一个测试运行。  如果您在使用该工具时遇到问题、请联系我们、我很乐意进一步为您提供帮助。