This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1126:TMCS1126安全认证

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMCS1126, UCC14141-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1514599/tmcs1126-tmcs1126-safety-certification

部件号:TMCS1126
Thread 中讨论的其他器件: UCC14141-Q1

工具/软件:

TMCS1126和 UCC1414已计划通过 IEC 60747-17和 UL1577认证。  这些认证所需的测试是否已完成、认证的预期日期是什么时候?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    TMCS1126具有 UL1577认证。 它还符合 IEC 标准 62368

    我没有 UCC1414的相关信息、但我可以向知情人士介绍这个主题。

    此致、

    Holly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设您是 UCC14141-Q1 (不是 UCC1414)? UCC14141-Q1安全隔离认证已经完成、您可以 在此处下载证书

    Steve