This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA302:PGA302 EVM 报废和使用寿命

Guru**** 2452440 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1515178/pga302-pga302-evm-end-of-life-and-viability

部件号:PGA302

工具/软件:

您好:  

我们 最近研究了将 PGA302用于一个传感器工程。 但 我们 注意到 PGA302 EVM 已停产。  该芯片是否也接近生命周期的末尾? 由于这可能是一个需求不断增加的应用程序、我们不想承诺会很快被替换。  
在这种情况下、TI 是否有任何具有类似功能的产品? 我们的主要需求是使用传感器本身的桥式传感器的温度补偿(外部/内部传感器在我们的应用中不可行) 以及 ASIC 上的高测量精度/分辨率。  

感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josiah:  

    我已向您发送朋友请求、以便我们可以通过 DM 进行讨论。  

    谢谢、

    Maggie