This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG5231:加强钢板的要求

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMAG5231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1514522/tmag5231-requirements-for-reinforcing-steel-plates

器件型号:TMAG5231

工具/软件:

尊敬的 TI 工程师:

使用 TMAG5231A1CQDMRR 时、对钢筋钢板有何要求?  不能使用非退磁钢板吗? 不带退磁的钢筋对设备上的 PCBA 有何影响?  我们使用的钢板为304钢板、会存在5-15个高斯磁场、我们想知道这是否会影响 TMAG5231的正常运行。

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lumina,

    如果我没记错的话,304钢是一种非磁性不锈钢。  在正常情况下、您只应观察到轻微影响(如果有)。   

    另一方面、使用铁磁钢为磁场提供了一条低磁阻路径、并可能改变其正常路径并使其失真。  这可能会导致传感器观察到的磁场增加或减少、具体取决于机械对齐情况。

    谢谢、

    Scott