This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5011:是否可以使用带有反向偏置磁体的齿轮传感器?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5013, DRV5011, TMAG5233, TMAG5328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1514899/drv5011-possible-to-use-a-geartooth-sensor-with-backbias-magnet

器件型号:DRV5011
主题中讨论的其他器件:DRV5013TMAG5233TMAG5328

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:  

我是纽伦堡 Noris Automation 的一名电子工程师、由于我工作了大约两年、因此我没有那么多的专业经验。  
诺里斯自动化公司正在生产基于霍尔效应的速度传感器和其他自动化解决方案。  

我想知道,在我订购几个 IC 有趣的样品之前:
基本上是否可以将采用 TO92-3封装的 DRV5011或 DRV5013用作带有1000mT 反向偏置磁体的霍尔效应齿轮齿传感器?  


我想问的原因是、我们一直使用的关键霍尔元件之一已于2024年底停产、现在我们正在寻找替代产品。  
我们对这款 IC 感兴趣的是、它具有极低的电流消耗和高频带宽以及从-40 °C 到+135 °C 的温度范围。  

此致、  

Gleb Shenkerman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gleb、

    感谢您的联系。  我认为、尝试反向偏置齿轮检测最好选择霍尔效应开关。  我怀疑我们会得到切换锁存型器件(如 DRV5011)所需的交流磁极。   

    设置齿轮齿传感器的挑战在于、反向偏置磁场需要略低于 BRP min、但齿轮齿的存在需要汲取足够的磁场以超过 BOP Max。   为了实现可靠的开关、必须超过 BOP 和 BRP 之间的范围、因此对于具有低阈值和最小迟滞的高灵敏度器件而言、这可能是最简单的。  您可以考虑使用 DRV5032FA、TMAG5231A 或 TMAG5233。  

    此外、TMAG5328在这也可以为您提供帮助。  使用此器件、您可以根据所选的型号、使用预先确定的迟滞来配置 BOP。  您可能会发现、您可以根据配置调整传感器以实现您的目标。  这实际上可能是最简单的选项。

    一个特殊的挑战是确保齿轮齿会使磁场产生足够的偏转。  这些器件并非专为此功能而设计、因此可能需要一些微调磁体相对于传感器和齿轮的精确位置才能获得所需的效果。  我尚未使用1D 开关器件尝试此配置、但我们已经看到它在使用具有可编程阈值的3D 线性传感器的应用中有效。

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa632/sbaa632.pdf?ts = 1747406790689&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    谢谢、

    Scott