This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243:用于级联雷达的 Wilkinson 分频器

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1512263/awr2243-wilkinson-divider-for-cascading-radar

器件型号:AWR2243

工具/软件:

大家好、我对 Wilkinson 分频器有一些疑问。

查看有关级联雷达(使用 AWR2243和 AWR2188)的 PCB 文件时、LO divdidier 的长度非常重要。

我认为 λ/4约为3.7475mm (因为 LO 频率为20GHz)、但 Wilkinson 分频器的长度有很大不同。

您能解释一下如何设计柳野牛潜水器吗? (计算值、设计值等)

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Manwoo、

    我是 AWR2188电路板的设计人员、因此我会具体对此进行评论、但 Wilkinson 分离器的概念在 AWR2243上保持不变。  20GHz 时、空气中的 λ/4约为3.75mm。 然而,在板上,我们使用 Isola 370HR 材料,其 Dk (介电常数)为4.24。 这将四分之一波长移动到大约1.83mm ~ 72mil。 我重新检查了 分压器的布局和实际 λ μ V/4ARMS 测量值约为72.9mil、这与理论长度非常吻合。 这些桥臂的布线宽度为4.75mil、可根据50Ω 系统中的双路 Wilkinson 要求产生~Ω 70Ω 的特性阻抗。  λ、虽然周围布线可能看起来更长、但关键的 μ C/4部分设计正确、以匹配20GHz 频率和材料堆叠。 我建议使用实际堆叠在 HFSS 或其他工具上仿真您的设计结构、以确认其行为、而不是仅依赖 空气中的 λ= C/F。  

    此致、

    Aydin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、艾丁!

    感谢您的答复。

    我对分压器的布局有更多疑问。

    1.当我们使用370HR 时,四分之一波长比理论长度短近1/2。 是什么?

    2.在进行仿真时,是否应该使用 DK20GHz?

    3.围绕分压器图案,应打开阻焊层? 是否有一些推荐指南?

     (BGA 附近的焊球应该闭合? 是否有建议的长度或宽度?)

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Manwoo、  

    1.当我们使用370HR 时,四分之一波长比理论长度短近1/2。 是什么?

    是的、这是意料之中的。  λ 空气中的 μ W/4较长、但在 PCB 电介质中、引导波长较短、因为波在材料中传播的速度较慢。 这并非特定于370HR、适用于任何 PCB 基板。 四分之一波长大约减小1/√Dk 的倍数。

    2.在进行仿真时,是否应该使用 DK20GHz?

    是的、始终使用与频率相关的 Dk。 尽管一些数据表仅指定不超过特定频率的范围、但您始终可以根据最佳拟合线进行估算、或为了提高精度、请联系他们以获取所需频率下的确切 Dk 值。  

    3.围绕分压器图案,应打开阻焊层? 是否有一些推荐指南?

     (BGA 附近的焊球应该闭合? 是否有建议的长度或宽度?)

    通常建议去除阻焊层并裸露铜以改善阻抗控制、尤其是在 Wilkinson 周围。 在 BGA 等敏感区域附近、我们建议按原样遵循参考设计。  

    此致、

    Aydin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、艾丁!

    感谢您的友好回答!

    我将按照您的指南设计 Wilkinson 分压器!

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Manwoo、

    当然、我现在将关闭此主题、如果将来还有其他问题、请随时联系我们。

    此致、

    Aydin