This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:LP87745配置

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944, LP87745

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1514697/awr2944-lp87745-configuration

器件型号:AWR2944
Thread 中讨论的其他器件: LP87745

工具/软件:

我有一个新的 AWR2944芯片、需要安装在 PCB 板上、但电源管理芯片似乎存在问题。 我可以询问是否需要提前配置 LP87745芯片、是否有任何相关文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    PMIC LP877451A1RXVRQ1配置为 AWR2944上电所需的默认设置。  

    但某些配置(如 WD、ESM 等)需要由系统集成商进行配置。  

    有关详细文档、 请 在此处申请访问文档 。

    该申请将根据 TI 是否与客户签订了 NDA 协议进行批准。 如果没有、请联系我们的营销部门或当地 TI FAE 来完成该操作。  

    谢谢!

    此致、

    Ishtiaque