This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:需要在配置文件配置中配置 PF_MISC_FEATURE_EN 时

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1514851/awr2944-when-need-to-configure-pf_misc_feature_en-in-profile-config

器件型号:AWR2944

工具/软件:

您好、

对于 AWR2944、关于 ICD 中的 AWR_PROFILE_CONF_SB、有一个参数 PF_MISC_FEATURE_EN、如何理解该功能、对性能有任何影响? 何时需要启用以及何时需要禁用?

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    位 b1用于 HPF_FAST_INIT、如说明所述、这有助于更快地稳定基带模拟信号、从而使数字信号能够更快地稳定。 这有助于缩短 ADC 启动时间、从而缩短斜坡结束时间。 但要确保 ADC 启动时间在 TX 启动时间之后至少为2.5us。  在使用较低(1MHz)的 HPF 截止频率时特别有用。

    2. RUNTIME_TX_POWER_MULTI_TX_CAL_EN 用于在启用多个 TX 的情况下执行校准。 无需为常规采集线性调频脉冲启用该功能。

    此致、

    Shailesh