This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3001:OPT3001

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1514540/opt3001-opt3001

器件型号:OPT3001

工具/软件:

我正在使用 OPT3001元件、非常满意
我的一位客户要求该元件的输出为 SPI 而不是 I2C

1.您是否有一个具有 SPI 输出的组件?
2. OPT3001可以转换为 SPI 吗?
3.如果是,可以使用哪种组件。 


非常感谢 
Yehonatn。
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yehonatan:

    遗憾的是、我们没有任何支持 SPI 通信的器件。 我们的所有器件都仅使用 I2C、并将在可预见的未来继续使用。 您之所以使用 SPI、是否有原因? I2C 是否适用于您的用例?

    谢谢、
    Daniel