This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWAVE-STUDIO:未检测 AWR1243BOOST

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243BOOST, DCA1000EVM, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1506942/mmwave-studio-not-detect-awr1243boost

器件型号:MMWAVE-STUDIO
"主题"中讨论的其他器件:DCA1000EVM、AWR1243BOOST、 UNIFLASH

工具/软件:

尊敬的 TI 客户支持:

我正在使用与 DCA1000EVM 连接的 AWR1243BOOST。 如 mmWave Studio 中的"Connection"选项卡(下图)所示、检测到的器件数为0、检测到的 FPGA 版本为0.0.0.0。 实际上、以前成功检测到了雷达、但一个月未使用后、现在无法再检测到。

到目前为止、我做了以下事情:

-确保插孔、USB 连接器紧固,同时更换插孔和 USB 电缆

-将 AWR1243BOOST 上的开关 S2设置为 SPI
-在 SOP0和 SOP1上安装跳线、然后接通电源

-仅使用 SOP0跳线通电、然后将跳线置于 SOP1上

-将 DCA1000EVM 上的 SW2.3设置为1243模式

-使用所有 mmWave Studio 版本(从1.0.0.0到2.1.1.0)进行测试

-在网站上下载最新的固件版本 AWR1243BOOST 和 DCA1000EVM (我尝试使用 UniFlash 来刷写固件、但它无法检测到 AWR1243BOOST)

尽管如此、问题仍然存在。 我上传了 mmWave Studio UI 的图像、设备管理器上的端口描述以及 mmWave Studio 的输出日志。

我需要一个解决方案。 这些板不便宜...

此致、
Khai

e2e.ti.com/.../output_2D00_log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用担心、我们将帮助您解决此问题。  您能给我们发送一张您的联系图片吗?  

    -E. Shareef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 E. Shareef:

    我刚刚拍摄并附加了当前连接的图像。 我将在 AWR 板上使用5V、4A 电源适配器、而 DCA 板上未使用、就像我之前所做的那样。 我还 使用另一个适配器单独为 DCA 供电、 但问题仍然存在。

    如果您需要任何其他信息、请告诉我。

    此致、

    Khai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    为了确保 DCA 正常工作、您能否切换 DCA1000上的引脚7。 此外、在 DCA1000上使用外部5V 电源。  

    -E. Shareef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我切换引脚7 (如图所示)并使用适配器为 DCA1000供电、但 mmWave Studio 仍无法检测到该器件。

    -Khai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    以太网是否连接到 DCA?  

    请确认您是否 通过"网络和互联网设置"为 DCA 设置了 IP 地址

    .-E. Shareef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    在上图中、以太网电缆连接到 DCA。 我可以确认在出现问题之前和之后是否正确设置了 IP 地址。

    -Khai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要单独调试电路板和 DCA。

    我们通过 OOB 演示确认电路板正常工作  

    您是否有其他 dca1000或 AWR EVM?

    -E. Shareef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我对检查电路板是否正常工作有点困惑。 您能为我澄清一下吗?

    是的、有另一个 AWR1243BOOST。 我将它连接到 DCA、但仍然出现问题。

    -Khai

    PS:我的大学在周末休息,不幸的是,我不能借董事会。 因此、我会在实验室重新打开后立即测试您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 让我返回到您的身边来谈谈调试操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我将等待您的更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nguyen、

    您将在此主题上找到有关调试 DCA1000的手册: https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/872161/faq-dca1000evm-dca1000evm-debug-resources

    这里应该根据您的观察结果执行一些调试操作。

    希望这对您有所帮助、

    E. Shareef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    很抱歉此晚回复。 我已经阅读调试书,并找出一些最相关的问题,我的,但他们都没有解决这个问题。

    这一个说固件版本不兼容、但整个系统都运行成功、所以我认为这不起作用。

    这些都与 COM 端口连接错误有关、这与我遇到的问题最接近、但它们也没有帮助。

    我还尝试了配置问题主题中的其他一些解决方案、但这些解决方案都不起作用。

    如果有其他建议、我会遵从。 感谢您的帮助。

    - Khai

    PS:我认为可能有灰尘阻碍了开关的正确连接,所以我明天将扫板.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请按照以下视频中的确切步骤操作并共享您的日志。 这将帮助我们准确地了解正在发生的事情。

    DCA1000培训视频|视频|德州仪器 TI.com

    从您共享的内容来看、DCA 可能存在一些问题。 您还可以按照用户指南第22页中的步骤尝试对 FPGA 进行重新编程。

    https://www.ti.com/lit/ug/spruij4a/spruij4a.pdf

    FPGA 二进制文件位于以下目录中。

    C:\ti\mmwave_studio_03_00_14\mmWaveStudio\PlatformBinaries\DCA1000FPGA

    如果这些不起作用、我们可能需要为您提供更换。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您给我这些建议、我将按照培训视频中的确切步骤操作、并尝试重新编程 DCA。

    但是、问题仍然存在。 我开始考虑更换。 顺便说一下、如果有任何建议、请告诉我。

    此致、

    Khai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    好的、如果重新编程 FPGA 不起作用、您可以提交更换。 请访问以下链接、您可以提供此主题的链接以获取替换。

    https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html

    此致、

    Adrian