This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432BOOST:IWRL6432BOOST

Guru**** 2607955 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, IWRL6432BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1514382/iwrl6432boost-iwrl6432boost

器件型号:IWRL6432BOOST
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASHMMWAVE-L-SDK

工具/软件:

您好、  
我在使用 Uniflash 工具时遇到了 IWRL6432BOOST ES2.0板问题。

uniflash 工具提供了两种获取板信息的方法-自动和手动
使用上述工作流程会生成两个不同的 ccxml 文件。  

查询:

1.为什么它不同?

2.按照自动检测工作流程,尝试刷新时不工作。

此外、我还想知道 mmWave Radar Visualizer 工具在 C:\ti\mmwave_L_sdk_05_05_03_00\tools\visualizer 下如何在使用 dslite 工具刷写时获取 ccxml 文件信息?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我们通常不建议使用自动检测功能、因为它根据 EVM 上的 XDS 来检测器件、这种情况在各种器件之间很常见。  最好在 UniFlash 和 FLASH 中手动搜索器件。  我认为 SDK 中的可视化工具使用 arProgrammer python 脚本、可在此处找到:  

    \tools\boot

    此致、

    Santosh